* 半桥OUT1配置为PWM模式,使用通道1,频率为100 Hz,占空比为50%:
* 在PWM_CTRL_1中设置HB1_PWM位以启用PWM模式。
* 在FW_CTRL_1中启用HB1_FW以激活同步整流。 (可以不用配置)
* 在PWM_MAP_CTRL_1中设置HB1_PWM_MAP = 00b将OUT1映射到通道1。(可以不用配置)
* 在PWM_FREQ_CTRL中设置PWM_CH2_FREQ = 01b以选择100 Hz。
* 在PWM_DUTY_CTRL_2中设置占空比为50%(例如,值为128,基于8位分辨率)。
* 在OP_CTRL_1中设置HB1_HS_EN或HB1_LS_EN以启用半桥。
我个人理解是 HB1_pwm使能即为1这个OUT1这个脚就在PWM模式下了
同步整流的意义是,LS的PWM与HB的PWM反向,所以设不设置不影响OUT1引脚输出PWM
PWM_MAP_CTRL_1这个是把OUT1映射到channel1
PWM_FREQ_CTRL、PWM_DUTY_CTRL_2设置占空比与频率,PWM_CTRL_1的高四位来观察是否有打开PWM生成器,最后就是使能OP_CTRL_1 HS LS
以上操作是否能满足OUT1脚输出PWM,请帮忙确认,详细见截图LOG中的寄存器数据,谢谢


我想要在