This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

使用fusion digital design,monitor实时监控cml错误说invalid data



    如题,解释是说接收到了无效的数据,这一般是由于什么情况产生的,是片子坏了么?还是适配器的问题?还望解答

  • 你是在什么情况产生这个现象的?

    空载运行还是重载运行的时候?

  • 如果空载时候,你换个adapter试试

  • 您好,谢谢回答!

           adapter应该没有问题,能够从另一块开发板里读出数据。现在板子等于是什么都焊好了,然后现在给我调,因为这个已经烧了好多芯片了。这个cml提示接收到了错误数据的话是不是因为芯片的问题呢。最直接的发现就是下载进去后online上看到的电压不是我开始设置的。

            另外,刚刚发现好像这块板子的电源部分是参照VC709设计的,请问一下您这里有关于VC709的电源配置文件么,我想参考看看,因为看到TI官网上有PMP7976,好像就是用于VC709的。现在我无法确定是软件配置问题还是硬件方面的问题,所以非常急需一份正确的配置文件。