This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ20Z75V180计量两串容量能计量到多少mAh



1、如题,两串电芯,使用BQ20z75可以计量到20Ah吗?最大计量容量多大?

2、资料中Battery Capacity (Max) (mAh)是单电芯时,还是总的计量容量?

  • 串联并不会改变电池组的容量, 所以单芯容量和总容量是一致的。 

    最大应该是14Ah.

  • 有没有明确的资料标明最大BQ20Z75计算容量为14AH,邮件你同事说可以计算到64Ah。

  • 芯片是16bit的MCU架构, 单纯从bit位来看,是可以做到65535mAh的最大容量。 但是算法上的考虑,不会用满64Ah。您可以和我同时事再确认下。

    http://www.ti.com/lit/ug/sluu411/sluu411.pdf  page19有 Qmax的min和max值,显示的是最大32767. 可以支持32Ah。

    但是,我一般对于大于16Ah容量的电池,都是建议依靠电流的缩放支持。

    可以参考TI e2e上的问答。

    http://e2e.ti.com/support/power_management/battery_management/w/design_notes/max-capacity-on-bq20z95 

    https://e2e.ti.com/support/power_management/battery_management/f/180/t/297646

    http://e2e.ti.com/cfs-file.ashx/__key/communityserver-discussions-components-files/180/7674.how-to-guage-high-capacity-packs.pdf

  • 非常感谢您的详细的解答,现在还有几个疑问麻烦确认一下;

    1、电流缩放处理校准后,QMAX cell、Design capacity等涉及容量的值是不是全部减半缩放处理?

    2、如果data flash 涉及容量的值全部减半,那么写入电芯化学特性的容量应该是真实的,这样会不会影响准确度呢?