我使用BQ24171充电芯片,给三串两并的电池充电,电池标准电压是11.1V,充电最高可以达到12.6V,我发现电池快充满的时候,STAT引脚开始出现高低电平,我用直流电源15V供电,电流在0.16A到0,跳变,感觉是在充电和截止之间跳变,请问是什么原因?我看规格书跳变的原因有几个,输入过压,电池过压,时钟错误,电池不在,电池温度过高,我觉得这几个都可以排除的,我测试TS引脚是1.9V。还有一个charge suspend , 什么原因会导致这个?各位大侠帮忙分析一下,谢谢!我做了几块板子,不是所有的板卡都这样