TI工程师:
您好!发射部分按BQ500212a的evm电路图做的电路板,唯一的区别是因为CSD97374CQ4M停产,使用CSD97394Q4M替代的,测试用的接收部分是网上买的bq51013b的现成模块。现在bq51013b模块可以与其他发射设备充电,而无法与我做的BQ500212a设备充电。
BQ500212a电路的配置如下:线圈6.3uH; 串联电容400nF;FOD配置电阻56.2k PMOD配置电阻56.2k FOD_CAL配置电阻86.6k。
问题:此时BQ500212a电路电源会间隔的被拉低,拉低时的输入的5V电流在1A以上。此时无法充电。
将串联电容改为160nF(谐振频率为160khz),电路电源就没有被间隔拉低。但仍然无法充电。
此时,将接收线圈放在发射线圈上,并没有进入电源接收状态,线圈端的发射波形如下图所示:
由上图说明,发射电路和我做的接收电路并没有通信成功。
接收电路与另一块其他厂商的QI发射设备测试,正常充电。说明接收电路是没有问题的。
我做的发射电路与其他厂商的发射设备互换了线圈,其他厂商的设备正常工作,说明线圈也是好用的。
现在我还以我做的发射设备的调制解调电路无法正常工作。但不知道如何定位更改。希望工程师能给我些建议。