Part Number: TPS54540B
作为一个硬件领域的初学者,我在这次使用tps54540B设计24-12v 5A的开关电源中遇到了诸多问题:
以下是我电路设计的原理图和PCB LAYOUT





下面是我的问题:
1.输出波形中出现周期性的有规律干扰:
以下是输出为2A时的波形
截取出的理想波形:
异常波形1:
经过对输入电源和电子负载的分析,这些干扰已被证实源于此二者,但是原因尚不明确,可能与电子负载DC电源质量较差有关
异常波形2:
此处异常波形产生原因也不明确
波形总览:2.5A
4A
现在有以下问题:
1.如何消除异常波形
2.如何降低纹波
3.温度过高才是目前最主要的问题
这是3A时的温度:

当电流达到4A时,温度会达到100摄氏度
希望以上问题能够得到德州仪器工程师的帮助得以解决