Other Parts Discussed in Thread: LMR16030
设置输出6.4V电压,当负载超过500mA时输出发生震荡(震荡频率约166K左右),如下波形图
当把反馈的电容C85 100pF删除后,DCDC输出变稳定
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
设置输出6.4V电压,当负载超过500mA时输出发生震荡(震荡频率约166K左右),如下波形图
当把反馈的电容C85 100pF删除后,DCDC输出变稳定
您提交的是评估板的型号,看您的问题似乎是自己设计电路。
您可以使用webench工具生成参考电路,然后根据实际情况进行调整。
LMR16030 数据表、产品信息和支持 | 德州仪器 TI.com.cn
我们根据波特图(稳定性分析)选择CFF。
CFF改善了瞬态响应。越大越好。但是更大的CFF会导致不稳定,因此系统开始振荡。因此,我们绘制波特图来检查稳定性是否仍然足够,标准是图中的45°相位储备。
LMR16030的回路响应没有具体的应用说明。
下面这个文章可以看看。