This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ28Z610-R1: Term Voltage 設置

Part Number: BQ28Z610-R1


Hi 您好

原設計 電壓3.4V RSOC=0%  在低溫-20度 進行放電 , 會卡100% 

經修正參數 Term Voltage 3.2V RSOC=0% Golden

在低溫-20度 進行放電 , 一切正常 也不會跳水

關於 Term Voltage 是不是只要大於3.3V 電量計就會有問題

請問Term Voltage 這是什原因

  • 您好,

    收到了您的案例,调查需要些时间,感您的耐心等待。

  • 您好

    终止电压是一个参数、是用于确定电量计何时报告 RSOC = 0%的因素之一。 从高电平开始、电量监测计算法使用终止电压值(连同其他因素)来确定电量监测计何时应报告 RSOC = 0%。 此参数还可用于防止系统欠压发生。 如果电压在编程的时长内低于终止电压、则电量监测计会强制剩余容量为0、从而强制 RSOC 为0%。

    简而言之、该参数用于确定 RSOC 何时应为0%。