您好,TI大神们!选用了这个电池管理芯片。阅读datasheet时,有看不明白的地方。就是Table 2. Standard Commands 中的COMMAND CODE。命令为什么有两条啊。eg:Control()0x00/0X01 。还有具体的配置不太懂,是否需要MCU可以直接配置,还是必须需要通过TI官方的配置软件进行配置?谢谢大神了
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,TI大神们!选用了这个电池管理芯片。阅读datasheet时,有看不明白的地方。就是Table 2. Standard Commands 中的COMMAND CODE。命令为什么有两条啊。eg:Control()0x00/0X01 。还有具体的配置不太懂,是否需要MCU可以直接配置,还是必须需要通过TI官方的配置软件进行配置?谢谢大神了
因为standard command是2个字节,所以control()占了00和01两个字节。其它命令同理。
可以用MCU也可以用上位机软件进行配置,只要能读写I2C即可。