TPS7A7850使用半桥配置典型原理图: CS=0.47UF/630V,RS=470Ω/5w,CSC1 =1UF,CSC2=2.2UF,CSCIN=220UF,CLDO_IN=47UF,R1=200 kΩ,R2=12kΩ, 调试无输出。
尝试在SCIN直接输入直流24V,测量CSC1和CSC2有PWM波形,LDO_IN有6V左右电压,PFD电压1.3V左右,但是LDO_OUT无输出5V,请问改如何调试或改哪边参数?
可以发本人邮箱,谢谢!47317891@qq.com
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TPS7A7850使用半桥配置典型原理图: CS=0.47UF/630V,RS=470Ω/5w,CSC1 =1UF,CSC2=2.2UF,CSCIN=220UF,CLDO_IN=47UF,R1=200 kΩ,R2=12kΩ, 调试无输出。
尝试在SCIN直接输入直流24V,测量CSC1和CSC2有PWM波形,LDO_IN有6V左右电压,PFD电压1.3V左右,但是LDO_OUT无输出5V,请问改如何调试或改哪边参数?
可以发本人邮箱,谢谢!47317891@qq.com
您好
关于您的需求,官方推荐您使用一下工具辅助您结合您实际情况做相关调整。
https://www.ti.com.cn/cn/lit/zip/sbvm957
您将您现在用的原理图导入仿真后,查看输出是否满足您设计需求,通过如上仿真模型排除您的设计问题还是参数匹配问题。
https://www.ti.com.cn/tool/cn/download/SBVC046
这是官方的基于这个IC的辅助匹配的计算器,辅助您进行参数匹配。
https://www.ti.com.cn/tool/cn/TIDA-010036
https://www.ti.com.cn/tool/cn/TIDA-010060
这是官方参考设计,您可以结合您的实际情况参考官方给的参考设计进行调整后在仿真模型中进行验证。