This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

多节电池老化学习(BQ20Z45-R1)



关于多节电池learning cycle步奏,请帮忙看下是否正确?如有不对,请指正补充,谢谢!

1.0.2C放电至空(RUP_DIS被清除,同时VOK.QEN置位

2.静置10分钟(电池放空状态为什么要静置10分钟?)

3.0.7C充电到满,FC置位,gauge 计算最大容量Qmax,update status 为 1

4.静置2H(电池充满为什么要静置2H ?)

5.0.2C放电至空

6.静置5H(电池放空静置时间要长于电池饱和静置时间 ?)

7.静置时,Qmax 更新 gauge 检查电阻表更新OK后,update status 为2

问题1. 判断电池是否循环OK的条件是?

问题2.SN247545单节电池为什么不用老化学习?

  • 第2 步,需要等待5小时,或者看到VOK从置位状态清零,后再执行第3步

    第4步, 充电完成后,电池电池会需要一段时间稳定,电量计读取稳定后的OCV电压来判断电池的OCV状态。

    6. 是的,

    循环是否OK的标置就是Update Status 是否变为06

    SN27545? 这也是要老化的,除非已经配置好参数,并导入了GoldenImage。

  • 谢谢您的回复:

    1. 我这里的老化是指的learning cycle ,也就是每一个PACK都要去做一次充放电循环。 因为每一个多节PCM都有烧录量产文件SENC.ROM(GoldenImage),为什么还要去做循环? 单节电池只要烧录量产的文件就可以了,不用每个电池都去做一次充放电的动作?

    2.你说的循环OK,就是看Update suatus 变为06,你这里指的是做Goldenlmage 的时候还是?我这里指的循环OK,是多节电池经过充电放电之后,循环OK的判断标准是cycle count,update status,Qmax, RSOC。

  • 1. 循环的目的是为了更新芯片内Qmax 和Ra值,使之更匹配电池的特性。通常同样的材料或者型号的电芯的放电特性应该是非常相近的。所以只需要对单个做

    2. 做learning cycle的时候发送IT Enable 0x0021之后, Update Status 会变成04,经过充放电循环以后,learning cycle成功的话, Update Status 会自动变成06.  然后制作Golden Image , 把Update status变成02, 做成 Golden Image 。   

    实际上 ,在生产的时候, 烧录Golden Image 之后, 在校准, 在发送 IT ENable,再出厂 , Update Status 还会变成06。

  • 1.单节电池与多节电池做 Golden image 只是为了方便量产,拿一个电池做完后得到的Golden image 导出SENC,DFI,烧录到其他PCM ?

    2.单节电池与多节电池在learning cycle ,有什么区别?单节电池在烧录SENC后,要不要做learning cycle 这个动作,单节电池的Ra table . Qmax怎么更新?

    3.update status 为 2 ,是怎样定义的? 每一个循环后,update status 会累加吗?

    4. 写入到Gas gauge IC 内部的信息是存储在ROM还是data Flash(gg  file),它内部是怎样组成的?