问题1 发现市面部分usb充电器 D+ D- 数据线上并没有连接任何识别电阻 也没有短路D+D- 那么BQ24195 会有什么行为? 为考虑与这种充电器兼容 D+ D- OTG 应该怎么连接?
问题2 当前设计中 usb D+ D-要连接到usb串口芯片,同时也连接到BQ24195 会不会有问题?
问题3:TI BQ24195 Datasheet中 OTG引脚连接MOS管的设计功能是什么? 是否可以直接省略 永远拉高到SYS?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
问题1 发现市面部分usb充电器 D+ D- 数据线上并没有连接任何识别电阻 也没有短路D+D- 那么BQ24195 会有什么行为? 为考虑与这种充电器兼容 D+ D- OTG 应该怎么连接?
问题2 当前设计中 usb D+ D-要连接到usb串口芯片,同时也连接到BQ24195 会不会有问题?
问题3:TI BQ24195 Datasheet中 OTG引脚连接MOS管的设计功能是什么? 是否可以直接省略 永远拉高到SYS?
1. you can found the default input current limit is 100mA in datasheet.
2. Suggest you can add one analog switch, like TS3USB3000.
3. When there is Vbus, it will pull down OTG pin and disable OTG function.