我们在设计中使用了24172,在使用过程中24172出现过热的问题,但是将温度降回常温后,24172工作状态依然不正常,需要重新对电源端进行插拔才能恢复,不知道什么原因,求教
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
需要重新对电源端插拔才能恢复的保护是MOSFET或电感短路保护,它会将charger latch,需要重新插入电源才能恢复,这个cycle by cycle的短路保护侦测MOSFET Ron的压降来判断是否发生短路,实际的保护电路,下管的Ron电压在打开是负压不会触发短路保护,下管短路或电感短路时才会在下管的RON侦测到一个正电压(参考buck上管打开时正常情况下sw节点的电压,上管的layout需要注意不要将sys系统电流在充电路径trace的寄生电阻压降耦合进上管短路侦测回路,建议的layout做法是system回路与charger回路 在电流sensor电阻近电池端分开,单点连接。建议检测一下该处的layout是否耦合了system电流在pcb上的分压,或者减少system电流时是否不会出现需要重新插入电源才能恢复的保护。谢谢!
芯片过热保护,在温度正常后,应该会自动恢复的。可以检查下,在过温下,是否其他器件不正常了,造成不正常状态保持了