使用BQ24100充电芯片,电路图基本和DATASHEET 里相同,只是把温敏电阻替换成了一个13K左右的固定电阻,单3.7V(最高4.2V)电池,5V输入供电。
当电池电压较低时(3.5V以下)充电电流较大,能达到1A以上,随着充电的进行,充电电流逐渐减小,当电池电压达到4.1以上4.2以下时,电流基本维持在50mA到10mA。这期间指示充电的指示灯一直长亮(用的红灯,充满电的指示灯用的黄灯),即红灯长亮。
到最后一直维持在10mA左右,再继续充电5个小时以上依然无法充满电(红灯不灭,黄灯不亮)。
这个现象正常吗,该怎么解决充电状态无法结束的问题