This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ24100充电状态无法结束

Other Parts Discussed in Thread: BQ24100, BQ24130

使用BQ24100充电芯片,电路图基本和DATASHEET 里相同,只是把温敏电阻替换成了一个13K左右的固定电阻,单3.7V(最高4.2V)电池,5V输入供电。
当电池电压较低时(3.5V以下)充电电流较大,能达到1A以上,随着充电的进行,充电电流逐渐减小,当电池电压达到4.1以上4.2以下时,电流基本维持在50mA到10mA。这期间指示充电的指示灯一直长亮(用的红灯,充满电的指示灯用的黄灯),即红灯长亮。
到最后一直维持在10mA左右,再继续充电5个小时以上依然无法充满电(红灯不灭,黄灯不亮)。
这个现象正常吗,该怎么解决充电状态无法结束的问题

  • BQ24100电路原理图如上。

  • Hi,

    1、采样电阻layout这块有没有特别注意一下,远离电感和输出PWM引脚,避免干扰,这会直接影响电流的检测精度影响截止电流检测。

    2、TTC引脚外接电容的地节点没接地?

    3、PG是漏极开路输出,电阻分压输入是何意?

  • 1.layout中R1离电感距离确实有点近。

    2.由于我第一次的layout中IN引脚附近没有添加0.1uF电容。我实际中把0.1uF电容并联在了C3上。板子实际的TCC外接电容是接地了的,更改原理图这块忘记放节点了。。

    3.R15,R16的check_in原本是与单片机相连,是为了检测是否有外接电源输入的,后来发现PG引脚有同样的功能,打算在新的layout中直接用PG与单片机通信,检测是否有外接电源输入,现在看R15,R16可以去掉。

    感谢回复,我试试将R1通过导线与现有焊盘连接试试

  • 用导线(约40mm)连接0.1R电阻与PCB板上的焊盘,对一个基本上满电量的电池充电一个小时以上,充电电流维持在了20mA左右。红灯一直亮着。还是无法停止充电。

  • 如果确认电路图没有连接错,焊接虚短虚断,PCB布板也问题不大的情况下,检查以下几点:

    1,你的电池输出有没有挂什么负载?一点点都不能挂,要是挂了负载就截止不了。如果挂了去掉所有负载再看看。

    2, 你的电池有没有问题?会不会因为漏电太大因此一直充不满电?换个电池看看。

    3,有多少板子出现这个问题?交叉替换看看。

    如果还不行,还有一个办法,去当地代理商申请一个评估板,挂上你的系统,接上你的电池,交叉看看效果,一定会找出差别,非常有效。

    最后,你的片子是从TI正规代理来的吗?如果怀疑片子来源,请联系当地TI的代理商申请样片重测。

  • 能把bq24130原理图库和PCB库发我一下吗?

    261433241@qq.com