使用TPS54160A,设计输入12-50V,输出5V,500ma的降压方案。进行实验时,不接负载。输入电压最高设定到32V,一开始能正常输出5.08V。而后过了一段时间,发现PH脚发黑,继而冒烟。请看看设计是否有问题?这个IC是否在空载时,有特别要求?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
使用TPS54160A,设计输入12-50V,输出5V,500ma的降压方案。进行实验时,不接负载。输入电压最高设定到32V,一开始能正常输出5.08V。而后过了一段时间,发现PH脚发黑,继而冒烟。请看看设计是否有问题?这个IC是否在空载时,有特别要求?
你好,你这功率虽然不大,但是你这功率线也走的太细了,比如PH 到二极管阴极的那根,且关键回路应尽量短,你PCB layout不太好,谢谢。
至于什么原因造成你的现象,多焊几块板测测看是不是同样的现象,谢谢。
Hi
同时还要确认一下输入走线,也宽一点,如果前段有导线等,输入电容最好还要增加一个较大的电容用于消除寄生电感带来的震荡。
输入电容尽量靠近Vin 脚。
上述做得不好,很容易在输入电压上调后造成芯片的损坏。