This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ25505: BQ25505VSTOR接负载给负载充电

Part Number: BQ25505


在什么情况下VSTOR与VBAT_SEC会断开 

太阳能光不足的时候VSTOR与VBAT_SEC会断开吗

  • 感谢您对TI产品的关注!
    关于你的咨询,我们正在确认你的问题,稍后回复您。

  • 您好,

    以下是具体情况:

    1. 当器件达到 VBAT_UV 时、Vstor 断开连接。

    2. EN/引脚变为高电平时、Vstor 断开连接。

    3.从第7.4.3节,"当没有连接输入源时,在连接存储元件之前,应将 vstor 节点放电至地电位。 热插拔已充电的存储元件(例如、电池保护器 PFET 闭合)并且 Vstor 节点高于接地电压100mV 时、会使 Vstor 和 VBAT_SEC 之间的 PFET 保持关闭、直到连接输入源。"