请教下大家:
应用场景有负载的突变,需要TPS54620瞬间输出电流增大3A。
设计是根据手册和TI的工具软件配置的,但是当电流增大的瞬间,输出5V会跌落到3.6V以下
请问我需要怎么调节环路补偿电路,提高TPS54620的瞬态响应呢?
看到TPS54620手册中,负载由1.5A提高到4.5A,输出电压波动才几十毫伏。请问实际应用中,瞬态响应能做到这么好么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请教下大家:
应用场景有负载的突变,需要TPS54620瞬间输出电流增大3A。
设计是根据手册和TI的工具软件配置的,但是当电流增大的瞬间,输出5V会跌落到3.6V以下
请问我需要怎么调节环路补偿电路,提高TPS54620的瞬态响应呢?
看到TPS54620手册中,负载由1.5A提高到4.5A,输出电压波动才几十毫伏。请问实际应用中,瞬态响应能做到这么好么?
上升到3A电压跌落有两种情况:
1.瞬时跌落,震荡后恢复5V,是由于环路不稳定导致的,调节Comp脚电容电阻参数。
2.一直跌落,这种是由于系统设计的电流能力的问题,请使用更大限流的电感,合理的布线,特别是Vin和GND之间的大电容要尽可能靠近芯片。
我按照webench配置的参数试了,取得比较接近的值,但是效果还是不太理想。
请问如果参数合适的话,瞬态响应能达到手册中以及Webench仿真的效果么?
你好,是的,但是你的参数跟webench参数肯定有差异,你可以用webench来优化你的设计,谢谢。
多谢解答!
电压是瞬间跌落,大概几十个us
现在跌落的幅度比较大。准备明天参考webench设计调整一下参数试试。
如果还有问题再来请教,多谢!