This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

UCC3895: 空载启动有异响

Part Number: UCC3895


启动时时SS电压不能正常充电上升,驱动瞬间驱动发出混乱。正常工作后无异响

  • 您好,

    已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待

  • 你好,

    SS电容器以非常小的电流(单位为uA)充电。如果此引脚上连接了除SS电容器之外的任何东西,则可能会导致异常启动。即使电路板上的磁通量过大,也可能导致漏电流路径,从而阻止启动。

    您可能需要研究客户的SS连接,以确保有任何额外的电路可能会导致SS电容器无法正确充电。如果有,我会删除它,看看行为是否消失。您也可以使用UCC3895 EVM原理图作为比较客户原理图的参考。

    如果原理图正常,那么我会检查它们的通量是否在设计上。如果有解决办法,那就是清洁电路板并将其拆下。