Other Parts Discussed in Thread: UC2845, TL431
UC2845L和UC2845同属于一个系列,但是规格书上的Vc to Vout 传递函数却大相径庭。
先看UC2845规格书中的对开环增益的描述:

右半平零点:

对比UC2845L规格书的最终传递函数:
![]()
可以看出,无论是开环增益,还是对右半平面零点的代数表示,这两者差异巨大。UC2845L的开环增益甚至连电流采样电阻都没有参与进来。
十分令人迷惑,这后边是不是还有什么其他原理性的东西,请指教。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你给出的UC2845L传递函数:

牵扯很多环节。其中GC是TL431的补偿网络,GOPTOS是光耦传输比,GBC是光敏三极管压降到控制电压的传输。
这些我们都先不考虑,我们只讨论COMP引脚上的控制电压Vc到电源输出Vout的传递函数。
对于UC2845L而言,Vc到Vou的传递函数为 GO(f)×GCO(f) 。其中GO为直流增益,GCO为控制电压VC到输出电压Vout的传递函数。
可得到:
GO(f)×GCO(f) = GO(f) × ![]()
问题1:
查遍UC2845L的数据表中,并没有提供任何直流增益GO的计算公式。不知道是否沿用UC2845数据表中的GO传递函数?
问题2:
再来对比UC2845中Vc到Vout的传递函数:

其中:

因为不知道UC2845L的GO表达式。但是无论GO是否沿用UC2845,这两个芯片的Vc到Vout的传递函数还是有巨大差异,但他们明明是同一个系列的芯片。着实让人非常困惑!
请指教!
UC2845L G0没有表达式。 对于这一个,您可以做的就是遵循UCC2845。 我们在循环中比较了两个数据表,它们是相同的,但UC2845L G0没有表达式。 另一个区别是图8-1中的UC2845L CP,但UC2845在图8-2中不使用此电容器。
UC2845L方程16假定光耦合器具有一个5kHz的极,因此考虑其效应。 但通常这样的极值在30kHz或更高,所以这个极不被认为像UC2845方程56。
我们建议您使用UC2845步骤进行设计,因为未提供UC2845L G0表达式,因此您无法按照UC2845L完成设计。