This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TLV61047: IC的Vin規格有Absolute Maximum Ratings和Recommended Operating Conditions兩種參數值,這兩種參數的區別是什麼?在實際電源應用中要參考哪一種規格來設計?

Part Number: TLV61047


IC的Vin規格有Absolute Maximum Ratings和Recommended Operating Conditions兩種參數值,這兩種參數的區別是什麼?在實際電源應用中要參考哪一種規格來設計?

  • 您好

    请您参考以下区别说明:

    1. 核心区别:
    ◦ 绝对最大额定值 (Absolute Maximum Ratings): 物理损坏临界点。超过此值(即使瞬间)可能导致芯片永久损坏(如过压烧毁、过热熔融)。

    ◦ 推荐工作条件 (Recommended Operating Conditions): 可靠工作区间。在此范围内,芯片能长期稳定、按规格书性能工作。

    2. 设计参考原则:
    ◦ 必须遵守推荐工作条件: 所有常态工作状态(电压、电流、温度、信号电平等)都应在此范围内设计,这是系统稳定性和可靠性的基础。

    ◦ 绝对最大额定值是安全底线: 仅在设计保护电路(如TVS防浪涌、过温关断)时参考,确保异常或瞬态值绝不能超过它。

    3. 关键设计准则(一句话总结):
    ◦ 稳态(正常操作): 严格遵循推荐工作条件。

    ◦ 瞬态(异常情况): 通过保护设计确保永不触碰绝对最大额定值。