Part Number: TPS23758
Hi Ti的专家
有个关于TPS23758的问题,请帮忙解答下:
我们设计是参考的TPS23758EVM-080板,目前R_CS电阻使用的是两个0.91R/1206封装的电阻并联,设备使用12V辅助电源输入。
我们发现:
输出端负载在1.5A左右时,输出的5V跌落到约3.9V,
输出断负载在1.4A左右时,输出端5V跌落到4.4V,
输出断负载在1.2A左右时,输出端5V跌落到4.8V,
随后,我们调节了R_CS电阻,将其等效电阻调节至0.15R,继续测试:
输出端负载在1.5A左右时,输出的5V跌落到约4.71V,
输出端负载在1.4A左右时,输出的5V跌落到约4.75V,
输出端负载在1.2A左右时,输出的5V跌落到约4.89V,
似乎将R_CS采样电阻由等效0.45R调节至0.15R,输出端电压更稳定,请问下调小此电阻是否存在其他隐藏的风险?