This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请问有没有关于电池充放电化成、测试的解决方案?

Other Parts Discussed in Thread: BQ24735

如题,对锂电池,铅酸电池进行充放电。电压电流不限制,但是精度要求0.5%左右,相关的方案就行。ADI有类似的整套方案,但是他的那个是直流母线的,TI有吗?

  • 不是很理解您的需求, 

    不过TI有bqGDK 可以支持单节锂电池的自动充放电,以及电压电流温度的采集。 希望能帮到你,

    如果可以提供更详细的需求,可以进一步讨论

  • 具体的应用就是设备对不同的电池组进行充放电测试,电池组有可能是1节锂电池,也可能是多节铅酸电池串联,因此电压和电流范围比较大。
    现在就是找能够在一定电压和电流范围内对电池进行充放电的方案,电压电流可以通过软件或者模拟量的方式设置,范围当然是越大越好。
    由于这是一种测试电池的设备,不是简单的充电设备,因此他对电压电流的输出精度要求比较高。
    具体的例子您可以看一下ADI的AD8451这个就是一种高度集成的模拟控制方案,他与其他的芯片一起构成的一套可控的电池充放电系统,电压电流可以设置,精度也是非常高的。
  • 理解了,

    这样的系统, 可以参照bqGDK ,的设计, 把单节的充电芯片改成多节的充电芯片,例如bq24735

  • 我看了一下这个IC的精度达不到要求的,电流的精度太低了。。