一般类似AMS1117这种LDO 对后接输出电容的ESR值有一定的要求,输出电容是用来补偿LDO稳压器的相位裕度不合适的ESR会引起回路振荡。陶瓷电容(≥1uF)通常会用很低的ESR(<20mΩ),很容易引起1117震荡!
这类未在内部添加零点的典型LDO,所选ESR的范围一般为100mΩ-5Ω。
问题是我们更常用的LM78XX或者LM317 337之类的三端稳压,因为不是低压差,不能算是LDO。这种三端稳压的内部结构可能和AMS1117不一样!不知道内部有没有添加零点补偿电路? 不知道输出电容直接上陶瓷电容会不会有稳定性问题?之前加0.1uF的陶瓷电容,可能ESR比较高吧 没有出现问题,但是要是接≥1uF的陶瓷电容会不会有问题? 这类老器件芯片文档也没有特别说明关于输出电容ESR的要求!所以很疑惑!