This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ27220: Data Memory的选择以及电量计配置问题

Part Number: BQ27220
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, , EV2400

您好,我需要用bq27220电量计监测18650锂电池组状态,主要包括温度、电压和soc,电量计现在是集成到了主板上,电池组是可拆卸的,正在用BqStudio+EV2400对电量计进行调试,有以下几个问题想请教一下:

1.对于bq27220的三种data memory模式(包括rom default 和 present   otp),我应该如何理解并进行选择;

2.为了实现上述的监测功能,哪些参数的配置是必需的;

3.用BqStudio校准电流后也是会掉电丢失的吗,我应该如何让电量计记住校准后的状态。

  • 您好

    已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待

  • 您好

    您必须开发一个适合您的应用的配置。 这应使用 bqStudio、bq27220 EVM 和 EV2400适配器来完成。 请按照 www.ti.com/.../sluubf5.pdf 上的说明进行操作 关于三个不同的memory: 该电量监测计始终在 RAM 中采用配置运行。 ROM 包含电量计在上电或复位期间从 TI 提供的默认设置、将加载到 RAM 中。 您必须更改特定于您的应用程序的一些值、请参阅上面我链接的文档。 可以为您的应用使用默认设置对 OTP 进行编程。 一旦确认了工作配置、就可以导出 OTP 编程文件(.ot.fs)。 如果您执行此文件中的所有命令、则电量计的 OTP 将使用您的配置进行永久编程。 您可以将电量监测计配置为在上电或复位期间自动加载此配置、而不是 ROM 默认值。 您必须使用校准信息对 OTP 进行编程、或者在电量计断电或复位时使用主机 UC 对校准进行编程。 确保您包含校准类以及 bqStudio 的 Golden Image 和 OTP 输出文件。 默认情况下、bqStudio 不包括校准类。 转到"首选项"->"黄金映像"、确保"要在 GMFS 文件中保留的类名"中没有任何内容。

  • 非常感谢,请问关于第二个问题,参数配置的问题可以再详细说一下吗,因为我看到bq27220有好几个与电压、电流相关的配置参数,比如下面截图里面那几个,是否也是需要配置的(我并不会使用这个电量计进行充电的控制,只是监测以及低电压和低电量的控制),或者可不可以麻烦大致解释一下这几个参数的作用,非常感谢

  • 关于三种data memory模式,您看我理解的是否正确:对于OTP,用户可进行自定义编辑,但只能编辑一次,启用后不会掉电丢失,但也无法再次修改参数值;ROM中存有官方默认配置,但无法直接对ROM进行编辑,需要将ROM中的参数值载入RAM再进行修改和写入,每次上电均需要重新配置参数,但好处是可以随时修改。

    另外,如果我使用RAM模式,生成最后的量产文件并写入电量计后,随着电池的使用,电池的老化和健康度变化是否能自动更新,还是说我需要通过什么方式来在每次给电量计编程的时候把老化状态相关的参数告诉它

  • 您好

    不,除非您使用仪表基于这些参数设置的标志,否则不需要配置这些参数。例如,如果主机uC使用TC(总电荷)标志,那么您必须将电压或RSOC阈值(取决于您的选择)设置为所需的水平。算法本身(计算FCC和SOC)不使用这些参数。