Part Number: BQ40Z50-R2
4S电池,当电压掉到15.1V(Cell为3.77V)时电量变为0。reset后电量变为正常
ChemID是上传(http://www.ti.com/tool/GPCCHEM)电池充放电曲线获取的。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: BQ40Z50-R2
4S电池,当电压掉到15.1V(Cell为3.77V)时电量变为0。reset后电量变为正常
ChemID是上传(http://www.ti.com/tool/GPCCHEM)电池充放电曲线获取的。
您好,
出现此情况,意味着电量计芯片高估了容量。
这可能是由于:
* 错误的 Qmax
* 错误的Ra table
* 错误的负载预测
* 不兼容的 ChemID
以及其他一些较不常见的原因。
请确保 Qmax 和 Ra 是正确的(进行真实的学习循环)。还要检查负载选择和负载模式是否正确。
如果您不知道 Qmax,那么您需要让电量计芯片通过专用学习循环来测量 Qmax。这将让电量计芯片测量 Qmax 和电池电阻。ChemID 设置 OCV 表和电池电阻曲线。
关键参数:Design Capacity, Design Voltage, Charge Term Taper Current, Discharge (Dsg) Current Threshold, Charge (Chg) Current Threshold, Quit Current and Term Voltage