目前打算使用UCC2897A芯片通过搭建一个有源钳位正激电路实现48VDC输入,54VDC输出,输出电流6A左右。想请问该芯片是否可以做到,如果可以,有无参考设计;如果不可以,是否有其他芯片推荐。谢谢!
您好
关于您的设计需求,请您参考如下链接中官方提供的电源辅助设计工具
https://www.ti.com.cn/tool/cn/WEBENCH-CIRCUIT-DESIGNER
将您的参数输入工具中,官方会给您推荐相关参考电路供您筛选
感谢您的回复,WEBENCH中并无有源钳位正激电路,了解到UCC2897A可以作为有源钳位正激电路的控制器,因此询问UCC2897A是否可以完成以上提得到的需求。
https://www.ti.com.cn/cn/lit/zip/slum429
www.ti.com.cn/.../SLUC662
关于能不能您需要的参数下进行设计,请您通过官方模型和计算器来验证。
感谢您的回复,有其他可以满足上述提到的输入输出要求的推荐芯片或者方案么?
感谢您的回复!
关于满足您设计方案的IC推荐,这个新问题,请重新发帖询问