TPS61025DRC芯片应用遇到问题:按照datasheet里的典型电路做,能输出3.3V,但是带负载能力远远不及:输入1.8V时才能带大概150mA的负载,而且最大只能带185mA的负载!请问这是为什么??
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TPS61025DRC芯片应用遇到问题:按照datasheet里的典型电路做,能输出3.3V,但是带负载能力远远不及:输入1.8V时才能带大概150mA的负载,而且最大只能带185mA的负载!请问这是为什么??
HI
按照你的条件平均输入电流3.3V*0.2A/0.85/1=0.78A, 输入的峰值电流0.78*1.2=0.93A.
所以如果是0.9V输入,是可以最大输出200mA的。
如果电流达不到,您需要注意以下问题:
1. 电感饱和电流推荐大于1A, 建议大于1.2A.
2. 输入电容10uF可以加大到20uF以上,走线尽量宽一点,并且尽量靠近电感的输入端,避免输入电压被拉低。
3. layout需要参照datasheet第二十一页,注意功率路径,以及PowerPad底部的散热设计。
嗯,首先谢谢您!
当初就是看过了datasheet介绍这款符合设计要求才选择这款IC的!
对于您提的需要注意的问题:
1. 现在的电感饱和电流是2A的。
2. 输入电容已从10uF增大至33uF,走线宽度现在是0.8mm、1oz厚度的,过3、 4A电流应该没啥问题了。
3. 上面附有PCB图,劳烦您帮忙看一下,PCB设计是否存在问题!!谢谢
问题比较明显,第一, C18需要是陶瓷类的高频特性好的电容,第二,该高频电容需要离Vout 脚和GND脚足够近,现有布线中的回路太大了
Hi
在功率路径上需要注意,在板子上焊线,将功率回路缩短看看。
谢谢!这里确实有问题,经过连线有所改善。现在又有个新问题:就是带200mA的负责时给输入通电,输出没电压(即使输入3.3V,输出也没有电压)!!请问这是为什么??
谢谢!这里确实有问题,经过连线有所改善(输入1.8V以上时输出可以输出3.3V带大概240mA的负载,前提是先通电再接负载!!)。现在又有个新问题:就是带200mA的负责时给输入通电,输出没电压(即使输入3.3V,输出也没有电压)!!请问这是为什么??