你好,我们目前有一个需求是这样的,实际使用过程中供电一直存在BQ24610一直连接在电池端,电池端接的负载负载功耗在230mA,大于默认的充电停止电流,我们想要实现在整个工作过程中负载供电持续从适配器供电,因为一些原因不能从SYSTEM端给负载供电,这样是否可行,不会存在电池充满电后BQ24610停止输出直到电池电压下降到再次充电的情况吧,不能在工作过程中电池参与供电这种情况,禁用安全定时器是否就可以达到此要求还需要其它配置吗。BQ24610_1.pdf,BQ24610部分配置如图
你好,我们目前有一个需求是这样的,实际使用过程中供电一直存在BQ24610一直连接在电池端,电池端接的负载负载功耗在230mA,大于默认的充电停止电流,我们想要实现在整个工作过程中负载供电持续从适配器供电,因为一些原因不能从SYSTEM端给负载供电,这样是否可行,不会存在电池充满电后BQ24610停止输出直到电池电压下降到再次充电的情况吧,不能在工作过程中电池参与供电这种情况,禁用安全定时器是否就可以达到此要求还需要其它配置吗。BQ24610_1.pdf,BQ24610部分配置如图
您好
https://www.ti.com.cn/tool/cn/WEBENCH-CIRCUIT-DESIGNER
请您使用这个官方电源辅助设计工具,将您的参数输入,它会给您推荐相关的参考设计供您参考。