Dear TI
我们设计使用到贵司TPS54531芯片,用于输入5V转输出3.8V,现在遇到一个问题,输出有时候无法到达3.8V,输出在2.4-2.9V之间反复跳动,请帮忙一块Review下原理图及PCB设计,是否存在风险
补充一个信息,在PH端增加对地10nF电容,可以优化此问题。
您好,
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
在产品页面最下方,有设计工具WEBENCH,输入各参数后,会生成原理图以及BOM等,请直接利用或与您的原理图进行对比。
Hi,Taylor
原理图设计目前看来是沿用的参考设计,现在考虑到PCB Layout可能会存在风险,从PH增加10nF对地电容可以优化,请问这个是否与BUCK的环路稳定性有关?是否还是Layout引入的问题,谢谢。
从现象看,可能是环路补偿不足导致的。增加的10nF电容,滤除了PH节点的一部分噪声,从而减少了耦合到FB路径的噪声量,使得问题得到缓解。
可以参考手册8.4 Layout部分。
附件是我们L1-L4层的Layout,请帮忙看看是否还有优化的点,谢谢。
请对照手册的说明进行优化