最近在研究我公司生产的便携仪表的小型化,原使用6节1号电池供电,输出3路,5v、-5v、3.3v。总电流在80mA以内。想改成3.7V锂离子电池并联给仪表供电,为保证仪表的工作时间尽可能长,打算采样3000mA以上电池4节并联作为电源,同时可用外部5v电源充电和供电。研究了BQ24195/L,想使用它作为充电供电管理芯片,请问下TI工程师,是否合适,如果合适请给出一些建议,或推荐其他芯片。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
最近在研究我公司生产的便携仪表的小型化,原使用6节1号电池供电,输出3路,5v、-5v、3.3v。总电流在80mA以内。想改成3.7V锂离子电池并联给仪表供电,为保证仪表的工作时间尽可能长,打算采样3000mA以上电池4节并联作为电源,同时可用外部5v电源充电和供电。研究了BQ24195/L,想使用它作为充电供电管理芯片,请问下TI工程师,是否合适,如果合适请给出一些建议,或推荐其他芯片。
这个问题需要取决你的系统需求了,比如说你是否需要软件控制(一般是i2c),是否需要OTG(升压到5V),充电电流多少(不过你用3000mAH的电池一般是用开关充电,设置1.5A左右)。
BQ24195是软件控制,有OTG功能(当然你可以不用),电流大小是合适的。
当然其他就是一些其他功能,如DPM(我们叫做动态路径管理),这个料也是有的。
感谢George Wang1的回复。
刚搞移动电源,尤其是充放电电源。只是想把充电宝的电路移植过来。需要软件控制,仪表中有MCU,有几个问题请教,请指导
1、想直接用OTG功能,直接使用PMID输出的5v,同时把电压翻转成-5V,供运放等,利用SYS输出电压通过3.3v降压,供MCU,此种方法是否可行。
2、充电使用USB 5V,至于电流的选择还没有想好,除用D+、D-进行判断外,不知还有什么说法。
3、手册上给出的典型电路,能否直接用或需要注意点什么。
4、开到其他使用该芯片的电路中,还有用锂电池保护电路的,是否一定要加,或选择带内部保护电路的18650的电池,4节并联有何说法。
5、你说的动态路径管理,是指在充电时,自动改由电池转外部供电(我的理解),同时给电池充电,从PMID输出5V,不知这时sys的输出是什么情况,是否还是电池的输出。
1,OTG是需要控制才能输出,这点注意就好了。
2, 这个芯片是软件控制电流,有些些其他芯片是GPIO控制。
3,最好使用EVM上的电路。
4,加不加看你的应用了。4节并联很多人也这样用。
5, 这个请参考我们的规格书,有很详细的介绍,你说的只是一部分。