Part Number: UCC28070
UCC28070,264Vac输入,各个负载的电流波形都是三角波吗,目前看300W的官网demo板资料是三角波,请问其他功率段,比如500w,1000w,3000W也是这种波形吗?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在265Vac、300W或任何其它更高或更低的功率水平下工作时,输入电流的峰值并不是一个给定的结果。这里看到的失真是由于Rsynth电阻值微调不足以及其他微小因素造成的。
在高压线路峰值(265Vac输入峰值)时,MOSFET导通时间占空比非常小。开关周期的大部分时间是由电感退磁决定的,此时电流在下降。
UCC28070使用电流合成在内部模拟电流下降斜率,避免使用外部输出二极管电流检测网络。
如果内部下坡未被适当调整,那么它可能太陡或太浅。
实际电流感测的上升斜率和仿真的下降斜率相加,并且平均值被调节以遵循输入电压形状。
如果Rsynth太高,则合成的下斜坡将太浅,并且与IMO参考信号相比,产生的平均海流将被夸大。
PWM将调整外部电流,使内部平均值与IMO参考值相匹配。这将导致电流峰值下降。
另一方面,如果Rsynth值太低,合成的下斜坡将太陡,与IMO参考信号相比,产生的平均电流将被低估。PWM将调整外部电流,使内部平均值与IMO参考值相匹配。这将导致当前峰值的夸大。
它将看起来像一个三角形的波形。我认为这就是上面图15所示波形的原因。
提高Rsynth值可以降低电流峰值。
220Vac电流波形中的峰化现象较少(图13),因为较低的峰值电压具有较长的导通时间和较短的demag时间,因此过陡下斜坡的误差不太明显。
请注意,在265Vac时,还有其他因素导致失真,特别是电感电流中存在显著的DCM,CSx信号中似乎增加了显著的失调电压,导致过零点附近出现平坦部分。这些也可以微调,以减少失真。
但我建议,在需要测量THDi以符合规范的情况下,集中进行微调,以最大限度地降低输入电压的失真,例如230Vac(标称值),而不是不需要或未指定具体THDi值的其他电压。