请问TI的工程师,我在使用BQ24210进行充电的时候,遇到了一种奇怪的情况,电路图设计如图所示,,
当锂电池的电量漏光电压几乎为0V,或者是因为其他原因,电池电压降低到1.8V时,当我把R7修改以调整充电电流的时候,如果充电电流设置为50mA,就会出现充电电流为0.01A,并且这个电流明显仅仅是系统中的漏电流,并没有真正的充到电池中,当我把充电电流设置为100MA的时候,充电就很正常了,我想问为什么会出现这种问题,我这边已经购买了几千片的这种芯片,但是要调整充电电流,我就担心,调整后会出现冲不进去电的情况。
希望TI的工程师,能尽快帮我解答,谢谢!