第一次使用TI电源管理,操作步骤不是很熟悉,在校准之前
读数是这样的,参数都使用的默认配置做实验,但是电池组总的充放电都不能进行,然后进行了电压,电流,温度等校准。
进行第四步的时候由于没有设置电压,直接用的12.6V,电池实际只有11V然后就出现了如下的问题,然后在几秒之后就无法读书了,需要重新上电可以读一次数据。
请问怎么还原默认,以及怎样进行下一步操作才能正常充放电。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,电池的基础参数设置需要与您的设计相匹配的,在dataflash中修改,
在充放电之前请确认 connect PRES pin to PACK- pin to set SYS PRES state
详细说明您可以在如下资料中找到:
bq3060EVM-001 SBS 1.1 Compliant Advanced Gas Gauge
Battery Management Solution EVM
文件地址:
http://www.ti.com/product/BQ3060/technicaldocuments