This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

UCC21737-Q1: 该芯片在执行ASC时,是否需要将对对应的EN引脚拉低,以保证原边PWM是完全关断状态

Part Number: UCC21737-Q1

  该芯片在执行ASC时,是否需要将对对应的EN引脚拉低,以保证原边PWM是完全关断状态;目前方案是ASC控制使能时会将EN也同步关闭,请问这种方式是否有必要

  • 感谢您对TI产品的关注。
    我们正在核实您的问题,请等待我们的答复。

  • 当ASC引脚接收到逻辑高信号时,无论输入侧引脚状况如何,输出都会强制为高。ASC功能的优先级高于输入信号和VCC UVLO以及EN/引脚。VDD和VEE UVLO的优先级以及过电流故障事件高于ASC功能。
    因此,只要高电压(VDD、VEE)>UVLO且未观察到FLT,无论EN/RST引脚状态如何,都可以执行ASC。
    它也显示在功能表中