Original question:
TL431: TL431与ATL431的主要区别?
同样DBZ(SOT23-3)封装,TL431 热性能参数RθJA (206)与RθJC(76)比ALT431的热性能参数RθJA (331)与RθJC(106)差异这么大?
您好,已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
下面文档是二者的区别总结。
https://www.ti.com/lit/sg/slyy160b/slyy160b.pdf
可以看出,各电流参数存在明显不同,所以热性能参数自然也不一样。
ALT作为TL的优化版本,热阻参数更直观的应该是一致或者更小,规格书给出这两个数据ATL比TL的都大,ATL替换TL器件,该项参数如何判断无影响?
器件的热阻抗并非决定器件热阻抗的唯一因素。其他关键因素还包括芯片尺寸、芯片粘接材料、封装材料以及用于计算时的模型假设。此外,ATL431通常不被视为TL431的直接升级版。ATL431通常用于低Iq应用,因此这两种器件具有不同的使用场景。