最近在研究测试BQ28Z610模块,请问有没有一套详细的开发流程,最近研究了许久也没有弄明白。
论坛帖上:1.配置参数 2.校准 3.电芯曲线CHEM-ID选择4.循环学习golden learning 5.导出量产文件
那么在上位机软件bqstudio中需要配置哪些参数?
请FAE提供一些帮助,谢谢TI工作人员!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
最近在研究测试BQ28Z610模块,请问有没有一套详细的开发流程,最近研究了许久也没有弄明白。
论坛帖上:1.配置参数 2.校准 3.电芯曲线CHEM-ID选择4.循环学习golden learning 5.导出量产文件
那么在上位机软件bqstudio中需要配置哪些参数?
请FAE提供一些帮助,谢谢TI工作人员!
您好,
1. 你可以按照以下链接中提供的说明,进行电池测试及chemID的选取
http://www.ti.com/tool/GAUGEPARCAL?keyMatch=gaugeparcal&tisearch=Search-EN-Everything
2. 针对参数配置,28z610有三种类型参数需要配置
a. 保护参数, 你需要针对不同情况下的保护门限及保护措施进行 配置
b. 系统参数, 比如截止电压,低电电压
c. 电量计量参数,载入之前得到的chemID,同时您需要进行电池容量传输,充放电检测门限等
具体你可以参考28z610的TRM
http://www.ti.com/lit/ug/sluua65a/sluua65a.pdf
非常感谢Jessica LI的解答,为我解开了一些疑问,正在验证您提供的方案。
请问Jesscia LI模块可以设置让电池充电、放电吗?如果有,是怎样设置?还是需要通过外设电路对电池进行充放电?
充放电实验需要保证充放电MOS是打开的,然后使用外部电源和负载进行充放电