This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ25856EVM: 反向模式下的电池过流时如何关闭反向模式

Part Number: BQ25856EVM


我们在测试中设定了一些场景,例如:利用超级电容作为后备电源,充电电压为14.4V,当充电完成后,我们打开了自动反向模式,在移除适配器后,反向模式打开,超级电容作为电源为系统供电,系统电压为22V,负载是一块主板,功率变化较大,有时甚至可以超过100W;
出于对电路的保护,我们利用IBAT_REV限制了超级电容的放电电流,设置为10A;
在重负载的情况下,可以认为该限制必然会起作用,我们预想的模式为:超级电容端的输出电流IBAT大于IBAT_REV的限制,因此系统降低了输出功率流,从而导致了系统电压的下降。当系统电压VAC_REV低于设定值的80%时,系统检测到欠压,自动关闭反向模式,从而使整个系统下电。
然而在一些可能的情况下,由于主板没有接收足够的功率输入,主板会自行断电复位,而这对于BQ25856来说,并不会导致输入电压下降,因此,反向模式仍然开启,系统电压继续保持,这导致主板再一次启动,这是我们不愿意看到的。
此外,在一些测试中,即使系统电压发生了较大的下降,也并未使得反向模式关闭;我们甚至怀疑,反向模式下的欠压保护并没有运行,反向模式的关闭仅仅是因为VBAT过低,低于启动反向模式需要的最小电压。例如下图,CH1展示了系统的电源电压,CH2展示了超级电容的电压。在期间某个阶段,系统电源电压明显下降至VAC_REV的80%以下,作为负载的主板在此时断电了,但反向模式并未关闭,并导致主板重新启动。
是否有一些可行的方法,可以使BQ25856在反向模式下对BAT端的输出电流的过流进行响应,而不是仅仅降低输出功率?即:无论BAT端是否满足开启反向模式的要求,都可以在IBAT超过限制时关闭反向模式?或者即使BQ25856不能完成该动作,也可以具备相应的指示信号,再通过外部的器件(如MCU)完成相关动作?
需要补充的是,我们在先期测试中发现在外部适配器不存在时,在自动反向模式打开的情况下,反向模式是无法关闭的,因此以上测试均在移除外部适配器后立刻禁用了自动反向模式,因此认为反向模式未能正常关闭不是由自动反向模式导致的。
  • 已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。

  • 器件进入反向模式后,如果禁用EN_AUTO_REV位,会发生什么情况?我认为这里可能发生的是倒车模式将退出,但自动倒车将再次打开它。

  • 谢谢您的回答!如您所说,如果禁用EN_AUTO_REV位,当VAC_REV低于设定值的80%(即发生反向模式欠压时),系统将关闭反向模式,但是如果在此过程中,由于BAT输出过流,导致了反向输出功率的下降,进一步导致了负载自动断电。在该情况下,反向电压并未有下降,因为负载本身断电使得负载需要的功率大大下降,并不会引起反向电压的下降。但是这使得反向模式不能因为反向欠压而退出,于是负载(主板)再一次地被开启,这是我们不想见到的。

    在BQ25856上是否存在一些手段,可以检测反向模式下BAT过流的发生?或者在BAT过流时可以退出反向模式?

  • 没有检测BAT过电流发生的方法。最好的方法是监控IAC_ADC。请记住,充电器上的ADC不是一个基本事实,而是器件参数的一个通用指标。