Other Parts Discussed in Thread: BQ27210
你们好!!!是这样子的,我开了一款POS机的电池,里面就是用的BQ27210的芯片,有原样的数据,EV2300的烧录也正常的,电池刚好是双节7.4V的,里面用了一个稳压4.2V为BQ27210供电。电路板烧录好后,就量产。在给产线组装成成品后,发现放在原POS机上面试机,发现POS机提示电量低报警,但是呢在产线上面量产的时候电芯的电压都在3.95V POS可以开机,但是POS机上面电量显示为8%-12% 都是这个情况。可是电压都正常的,理论上组装好后电量至少在70%左右的,现在都是这个问题的,产品出不了货十分火急的。我想问一下这个是为什么呢? 如何去解决这个问题呢,但是也不能每一个成品电池放在POS机上面去充电的,我想请问一下你们是如何解决的呢?