Other Parts Discussed in Thread: BQ24296
有几个问题需要确认一下,具体如下。谢谢。
24296:
TS: 是否如三个电阻,其中10KNTC使用固定的10K?有无TS电压-温度对应表格?10K电阻对应温度多少?
另外如果不上拉到REGN,是否禁止充电。我们的产品可能需要考虑电池温度检测的功能(NTC靠近电池)。 可以作为调试使用。
QCN pin:因为使用场景,产品需要考虑dead battery开机;另外为了延长电池寿命,在插到USB插座上,需要考虑不一定从电池取电。有无详细说明和MOSFET推荐?
PSEL:建议PSEL要接高? 我们设备电池大约2000mAh,充电电流可能会达到1.5A。
大多数场景为USB充电器充电,也要兼顾插到电脑usb端口(usb host)充电。
为了用户体验,是否应该 PSEL接地?
如果PSEL接地后,设备连接到老式电脑USB端口,芯片会不会自动降低充电电流,不至于把电脑拉死?
如果PSEL接地后,OTG管脚是否只设置boost mode?
BQ27621:
该芯片只检测电池电压?估算电量?是否需要电池profile拟合?我们使用4.35V电池。
手册中提到见bypass电容,除了1uF,是否需要考虑保留其它电容位置?