最近项目出现BQstudio能连接芯片,但是无法读取数据,上位机左侧上报的电流和电压值也都是错误的情况。吹掉芯片重新贴个新的芯片就好了,请问这是什么原因呢?
您好
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待
BQStudio 是否仍能自动检测正确的 .bqz 文件?
此部件具有一个功能,当热敏电阻引脚检测到高电压时,它会擦除固件 (FW),因此您将无法再与设备通信,因为固件已丢失。当然,设备仍然会响应 ROM 命令。
如果您发送读取字命令 0xd 或 0x8d,您会从设备得到什么返回?
BQstudio如何检测.bqz文件呢? 如果擦除固件,是否还可以重新烧录固件呢? 我遇到的这种情况无法烧录固件了
能否将EV2400更新至最新固件版本,以确保其与主机通信无关?我看到截图显示的是0.28版本,但我们已有0.32版本已发布。