Part Number: BQ76907
这个具体温度要怎么计算呢

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
这取决于 TS 引脚是用于测量热敏电阻还是用作通用 ADC 电压测量。这可以在 Settings:DA Config [TSMODE]中配置。
TSMODE = 0:配置为外部热敏电阻
TSMODE = 1:配置为 ADC 电压测量
如果 TS 引脚配置为外部热敏电阻,则 LSB 为 91.55 uV。对于您的情况,这意味着充电保护阈值为 55 * 54(寄存器的 LSB 步长)* 91.55 uV。
OTC阈值=55*54*91.55=0.27324V
如果 TS 引脚配置为 ADCIN,则 LSB 为 61.8 uV。 对于您的情况,这意味着充电保护阈值为 55 * 54(寄存器的 LSB 步长)* 61.8 uV。
OTC阈值=55*54*61.8=0.18117V