请问一下,生成.gm.fs量产文件后,将其载入了一个新的电量计中,它的FCC是不是并不会立即生效,是不是说在其完成一个有效的充放电循环前,电量百分比是不准的,必须等它的FCC更新后,才能比较准的监测电量
有没有办法在新电量计第一次初始化的时候,不经过放电,就可以直接更新FCC呢,因为我现在用的电池包容量比较大,通过放电来更新FCC的话需要费很长时间
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
golden image应该包括应用程序的典型FCC。如果此FCC不正确,则需要一次合格的discharge 才能更新FCC。
问题出在退出配置更新模式。您必须使用命令 0x91(EXIT_CFG_UPDATE_REINIT),这样算法才能使用配置中的新参数值重新初始化。golden image的作用是将配置内存编程为特定应用的值。