目前 见的多的就是1-4串的锂电池芯片,不知道TI有没有推出 而且市场已经广泛量产的动力型 芯片。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
目前 见的多的就是1-4串的锂电池芯片,不知道TI有没有推出 而且市场已经广泛量产的动力型 芯片。
楼主要告知感兴趣的应用场合,功率大小,电芯堆栈结构,才好推荐不同的BMS解决方案。
如果是LEV、UAV等轻功率场合,建议可以考虑BQ78350-R1/BQ34Z100-G1+BQ769X0的组合
如果是HEV,EV,PHEV.Miro -Grid等大功率场合,对于整体的BMS系统:
BMU---TI目前对于BMU模块有对应的解决方案(BQ76PL536A-Q1 /BQ76PL455A-Q1/EMB1499Q /EMB1428Q等);
ECU---受限于集成fuel gauge器件的储存空间和通讯吞吐率,需要采用DSP2000或430等MCU来进行单独的算法。
高压高容量的应用场合,建议方案2.
楼主可以在TI产品主页搜索相应的器件型号了解各器件详细的信息和设计资源。