This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

UCC28782: 关于UCC28782在PMP22322中的一些疑问

Part Number: UCC28782
Other Parts Discussed in Thread: PMP22322

您好,我在进行设计时,希望能够得到一个栅极驱动及同步整流的5-20V的电源,不知道能否将P13或者REF引脚作为电源输出呢?我在手册中看到他们分别可以提供13V和5V,133和17mA的稳压输出。但是看到在PMP22322中,对于3-5.5V的栅极驱动芯片(2.5mA工作电流),并没有选择REF作为电源,对于偏置VDD也没有选择P13,而是在副边多增加了一个LDO以及通过RUN和PWMH经过一个稳压管供电?请问这是因为不希望干扰到CS?还是希望把原边副边的电源隔离开所以这么操作的吗?

以及请问为什么可以把PWMH(之前的参考案例中作为有源钳位的上管工作)放在副边作为类似同步整流管工作,初级侧反而使用TVS+DIODE?

同时,请问为什么要在副边下面增加一个绕组,我的理解是正常的反激输出再经过共栅稳压电路后输出给LDO的输出级,请问是我的理解有误还是什么原因呢?

  • 为了给UCC5304DWV的隔离侧(即SGND侧)供电,使用了LDO,因为隔离侧的地必须与反激变压器的次级侧相同,而UCC5304DWV的主侧地是PGND,所以在IC主侧使用RUN引脚作为电源。 由于PWMH是PWML的互补信号,PWMH可以用于次级FET的栅极信号。我对这个ACF也是新手,所以正在尝试找出次级额外绕组的原因,会尽快告知你。

  • 我认为次级侧的附加绕组是为了给 UCC5304DWV 提供偏置。因此,LDO 电路或这个附加绕组都可以用于为 UCC5304DWV 的隔离侧提供偏置。

  • 好的 非常感谢您的解答,我想我明白增设电源以及PWMH在副边钳位的原因了。不过可以请您解答一下能否使用P13或S13作为初级测的辅助电源吗?S13似乎需要为SWS的QS管提供电源,在仿真中出现了不稳定的电压。而P13根据手册,通过一个2.8Ω的电阻与S13相连,但是P13似乎比较稳定,请问能否使用P13作为原边的隔离驱动或者PFC控制器等的辅助电源呢?...

  • 你是在询问 UCC5304DWV 的电源吗?那么根据数据手册,VCCI 的输入电源额定值建议为 5.5V。

  • 不好意思我表述不清了,我是想询问P13以及S13是否可以作为一个稳定的13V的辅助电源,来给其他芯片供电(如果芯片的电源电压包括13V)?因为我在仿真中看到S13的电压波形在低载下不稳,而P13的比较稳,但看到都有在参考设计中作为供电或MOS驱动使用

  • 根据数据手册,P13 引脚用于在启动或重启模式下对 Qs 进行门控,并且在 VDD 达到 VDD(ON) 后,P13 连接到内部 13V 调节器,因此它可以提供稳定的 13V 电压,并且最大输出电流为 133mA。