This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

UCC2808A-2Q1: UCC2808A标准电路里的疑问

Part Number: UCC2808A-2Q1
Other Parts Discussed in Thread: TL431, UCC2804

d4ff186889b4e30f068901d1c954037e.png

图中为什么输出电压反馈TL431那里还要接COMP 接COMP的作用是什么呢 他们都是隔离的也没要效果 

  • 您好,已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。

  • 好的,让我们细分一下TL431上COMP引脚在该回扫转换器电路中的作用。 你是对的质疑! 它不是立刻显而易见的原因,它看起来似乎可能会断开连接,取决于周围部件的排列方式。

    TL431是可编程并联稳压器。 在典型应用中,它通过控制流经REF引脚(引脚2)的电流来保持固定电压。 COMP引脚(引脚1)是采用内部调节并将其扩展到更复杂的控制方案的关键。

    • 正常TL431使用(无COMP):您可以将电阻网络连接到REF引脚以设置所需的输出电压。 然后,TL431通过其内部分流器"向下拉"以保持该电压。 
    • COMP引脚–运算放大器集成:COMP引脚设计用于连接运算放大器(运算放大器)或类似控制电路的输出。 这使运算放大器可以修改TL431使用的参考电压,从而从本质上创建一个可以实现更精密控制的反馈回路。 
    在这种回扫转换器中,COMP引脚被用于引入前沿消隐(LEB)或软启动功能,并可能提高瞬态响应。 让我们分析一下: 
    1. 运算放大器(U3)是关键:运算放大器U3 (UCC2804)是电流模式PWM控制器。 它使用COMP引脚上的电压作为输出脉冲宽度调制(PWM)的参考。

    2. PWM占空比控制:TL431的输出设置运算放大器比较器上的电压。 TL431的输出根据输出电压反馈而变化。 反馈网络由分频器R1(19.1kohm)-R2(470kohm)组成。 以及它连接到运算放大器的FB引脚的输出。

    3. COMP如何影响LEB/软启动:在初始启动期间或发生故障后,连接到COMP引脚的电容器(0.1uF)逐渐充电,防止运算放大器立即命令全宽PWM脉冲。 这将"软化"启动,限制浪涌电流并减小组件上的应力。

    4. 瞬态响应改进:COMP引脚还有助于电路快速响应负载变化。 如果输出电压骤降,反馈网络以不同的方式降低COMP引脚上的电压,运算放大器可以检测并快速调整PWM占空比以进行补偿。 

    您正确地注意到COMP引脚周围的连接有点异常。

    • FB和CS引脚:UCC2808的反馈(FB)和电流感应(CS)引脚对于控制回路都是必不可少的。 FB监控输出电压,而CS监控电感器电流。
    • 外部补偿:TL431和运算放大器(电阻器和电容器)周围的组件构成补偿网络的一部分,以稳定控制回路。 COMP上的470pF和1k电阻器是此回路的一部分。 

    简而言之:COMP引脚不是隔离的。 它是一种与PWM控制器的智能连接,与TL431一起,它们积极参与输出PWM占空比的控制。

    以下是一种简单的思考方式:

    1. 输出电压通过电阻分压器采样。
    2. 此电压反馈至TL431。.
    3. TL431在其内部调节和外部反馈的指导下修改COMP引脚处的电压。
    4. 运算放大器(UCC2804)读取COMP电压并调整PWM占空比以保持所需的输出电压。