主3.3V接到VIN1,副3.3V接到VIN2,主副3.3V 系统切换时是否会导致单片机重启
您好,
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
设计配置正确的话,使用TPS2116电源切换,应该不会导致STM32单片机重启。
如果供电电压瞬间跌落,触发了单片机的复位条件的话,可能就导致重启了。
可以参考一下开发板以及参考设计的思路:
主3.3V跌落至2.5V时,VIN2通道开启,请问PR1电阻参考电压怎么设置?
PR1处电阻应该怎么设置电压,检测VIN1为2.5V时关闭通道VIN1,开启通道VIN2
请参考开发板或者参考设计