如题,小弟使用LM5017降压芯片对DC48V进行降压到24V,但输出电压却只有6V左右,FB脚也只有0.3V,求TI的大神指教,谢谢。
电路如下:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如题,小弟使用LM5017降压芯片对DC48V进行降压到24V,但输出电压却只有6V左右,FB脚也只有0.3V,求TI的大神指教,谢谢。
电路如下:
可以给出更详细的电路参数,比如你的输出电流是多少的?此时的的SW PIN脚的波形是什么样的?
1. VCC是否正常(达到datasheet 里的电压范围)
2. 去掉D1看看
3. layout是否follow TIdatasheet的建议
Hi
芯片可能已经被烧掉了,VCC脚供电不能超过13V.
Hi
建议采用芯片自己的VCC regulator, 尽管功耗大一点。
同时建议确认一下电感饱和电流,建议大于最大输出电流的1.3倍以上。
请提供一下出问题的波形。
你是接上电源模块启动不起来还是其它情况?如果是接上电源模块启动不起来,可以适当增加我们Datahsheet中Fig.12的软启动电路。