This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于TPS23753APW的POE问题



当前使用该方案已经将适配器供电后输出12V调出,但是无法使用POE供电,POE链接无任何反应,当示波器接地表笔连接到RTN管脚或者VSS管脚地的时候系统能起来,但是工作部正常,变压器存在非常明显的啸叫

因为以前使用外部电源供电系统都工作部正常,因此在BLNK和地之间增加了一颗10nF电容后就工作正常,这颗10nF的电容是否会对POE的上电有影响?

  •  如果你在BLNK对地接了电容从而解决了的话,个人经验感觉是你的这个管脚收到干扰了。

    BLNK是用于内部过流延时用的,如果布板不好,容易过早触发过流(当Mos一开通就有可能触发,因为那个时候有一个小的电流尖峰)。因此,BLNK如果收到干扰,就有机会误触发过流。最典型的就是这个BLNK电阻接到了功率地上,受到大电流的干扰。

  • POE供电还是很值得了解的未来便携设备中,他即可以供电也可以传递信息,比较好……