TPS40210输入电压45V时,发热有点大,我想用变压器辅助绕组直接供电,会不会有干扰,需要再加线性稳压吗?另外,TPS40210资料只有静态电流,其频率和工作电流大概多少,有资料吗
您好,
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
加线性稳压可能会更好,具体看应用情况。
频率参考数据手册的fOSC,电流可以参控数据手册的典型应用IOUT,典型值为1A
想用TPS40210做一款升压电路,参数要求如下:
输入:DC150V
如果不行,能不能找茬一款合适 的芯片
器件选型,请重新提一个帖子